结果:找到"诊断卡 电脑诊断卡",相关内容1000条
  • 求助电机驱动器电解电容管脚烧断
  • 永磁同步电机驱动器工作过程中会炸电解电容引脚,如图,这种现象可能和什么有关,在线求助!电容耐压值为80VTVS也是80V实际工作供电电压54V供电部分电路
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 容管脚烧 发帖人:Terry 发帖时间:2023-03-02 17:53:00
  • 国产芯片DP9637-K总线收发器替代L9637D芯片和SI9241
  • DP9637可以替代L9637D,低成本解决方案,只需要做简单硬件修改,感兴趣可以留言或者联系小编了解详细资料。主要特性电压工作范围6V≤VBAT≤36V具有超低休眠电流BAT(S.B)=0.18μA@VDD=0.5V关断状态下,具有很小的静态电流IBAT=110μA@IDD≦3μA能兼容ISO9141具有过温预警功能具有K总线短路预警功能典型传输速度为200kbaudDP9637是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。芯片采用了8-pinSO封装。能可靠安全的工作在车载温度...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: k总线 can总线 汽车仪 收发驱动器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-10 10:20:00
  • 立创EDA断网中
  • 立创EDA一断网所有事都办不了,能不能搞个线下线上通用的版本
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:熵1024 发帖时间:2021-04-23 11:08:00
  • 单端总线收发器SI9241AEY新的国产替代芯片DP9241简要对比
  • 前面的文章中,小编已经给大家介绍过SI9241了,相信大家对SI9241的性能以及应用都不陌生了。今天小编主要是要给大家详细解剖下作为替代SI9241的DP9241有何优势跟不同。DP9241是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。DP9241芯片采用了8-pinSO封装。能可靠安全的工作在车载温度范围-40度~125度。此外输出端RX可以驱动CMOS或者1xLSTTL负载DP9241既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。当芯片供电后,K端电压会与...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单端 总线 收发器 SI9241AEY 国产 替代 芯片 DP9241 汽车通信 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-25 15:44:00
  • 客服端PCB拖动元器件卡
  • 这个不好算复杂的小板子,几十个器件,更新到PCB后,移动一个器件要反应好几秒,移动包含拖动,按下空格换方向等,就是动一下位置就要卡几秒,问题出在哪里?客服端版本:v6.3.43
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:小鬼快跑 发帖时间:2020-05-22 18:01:00
  • 继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项
  • 摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。一、带电负荷校验的作用带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: plc 保护 发帖人:佳途自动化学院 发帖时间:2019-12-07 23:51:00
  • 如何利用数字诊断功能(DDM)定位光模块的系统故障
  • 利用智能化的SFP光模块,网络管理单元可以实时监测收发模块的温度、供电电压、激光偏置电流以及发射和接收光功率。这些参量的测量,可以帮助管理单元找出光纤链路中发生故障的位置,简化维护工作,提高系统的可靠性。易天光通信ETU-Link将通过本文给大家介绍光模块如何利用数字诊断功能定位光模块的系统故障。数字诊断功能在SFF-8472MSA中,规范了数字诊断功能及有关SFF-8472的详细内容。该规范规定,在模块内部的电路板上侦测和数字化参数信号。然后,提供经过标定的结果或提供数字化的测量结果及标定参量。这些信息被存贮在标准的内存结构中,以便通过双缆串行接口读取。SFF-8472保留了原来SFP/G...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 数字功能DDM,光模块故障,SFP光模块 发帖人:qsfp28 发帖时间:2019-04-30 16:46:00
  • 51断电保护中遇到的坑
  • 这个坑卡了我好久,真心烦,在网上也没找到解决方法,是写一个关于掉电储存的,我不管怎么写,连续地址写入时总出现问题,只能一位掉电不丢失,最后在地址中间储存一个空格才行,实现多位掉电不丢失。好像是51的bug,有人知道是怎么回事吗
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 保护,51, 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-24 19:10:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: